CODESYS ドライバ

CODESYS ドライバを使用する場合は、これらのガイドラインに従ってください。

サポートされているコントローラ

CODESYS SoftPLC
CODESYS® SoftPLC のインスタンスは、Windows® 10/11 x64 または Linux ベースのシステムを実行しているデバイスにインストールできます。 このドライバは、両方のプラットフォームへのシームレスなアクセスを提供します。
CODESYS 互換デバイス
CODESYS ランタイム環境を実行しているデバイスもサポートされています。
ヒント: CODESYS ドライバは、CODESYS SoftPLC でテストおよび検証されています。

コントローラ タグのインポート

このドライバは、接続されたコントローラから直接タグをインポートするか、タグ定義を含む XML ファイルを読み込むことでタグをインポートすることができます。次のモードでタグをインポートできます。
オンライン モード
オンライン モードを使用すると、デザイン時またはランタイムにコントローラからタグを直接インポートできます。
オフライン モード
詳しくは、製品資料を参照してください。
CODESYS 通信ドライバは、オフラインモードのコントローラ プロジェクトで定義されたカスタム データタイプのインポートをサポートしています。

サポートされるデータタイプ

デバイスデータタイプ
Optix データタイプ
長さ
BOOL
BOOL
1 ビット
BYTE
BYTE
1 バイト
WORD
UINT16
2 バイト
DWORD
UINT32
4 バイト
LWORD
UINT64
8 バイト
SINT
SBYTE
1 バイト
INT
INT16
2 バイト
DINT
INT32
4 バイト
USINT
BYTE
1 バイト
UINT
UINT16
2 バイト
UDINT
UINT32
4 バイト
LINT
INT64
8 バイト
ULINT
UINT64
8 バイト
REAL
FLOAT
4 バイト
LREAL
DOUBLE
8 バイト
TIME
DURATION
4 バイト
LTIME
DURATION
8 バイト
DATE
DATE TIME
2 バイト
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 バイト
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
4 バイト
Struct
Struct
STRING
STRING[Length]
WSTRING
STRING[Length]
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension, 3rd dimension]
ヒント: Rockwell Automation では、DATE、TIME_OF_DAY(TOD)、DATE_AND_TIME(DT) で日付と時刻データの設定および表示に DATE AND TIME オブジェクトを使用することを推奨しています。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal