アラームのダイナミック変数ポーリング時間を設定する
OPC UA サーバーからの変数値の読み取りとコントローラからのタグ値の読み取りの間の時間間隔を設定します。
- [プロジェクトビュー]で、ルート プロジェクト ノードを選択します。
- [プロパティ]で、[ダイナミック変数ポーリング時間]を設定します。ヒント: あるサンプリングと次のサンプリングの間のポーリング時間を HHHH:MM:SS.MS 形式で設定します。
polling time
dynamic variable
ご質問やご意見