検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
フィールド変数の同期を維持する
C# API を使用して、関心のあるフィールド変数に参照されるプロジェクト変数の同期を維持します。
ヒント:
これらのプロジェクト変数は、
RemoteVariableSynchronizer
オブジェクトに追加する必要があります。
このオブジェクトは、フィールド変数の値の変更に関連する C# ロジックを実装するために必要です。
C# API リファレンス
RemoteVariableSynchronizer() コンストラクタ
RemoteVariableSynchronizer.Add(variables)
RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)
フィールド変数
フィールド変数を読み取るまたは書き込む
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal