カスタムキーボードを構成する

カスタム仮想キーボードを構成するには、Keyboard オブジェクトを追加し、その子オブジェクトとプロパティを調整します。
前提条件
[仮想キーボード]
[カスタム]
に設定して、カスタム仮想キーボードエンジンを選択します。「プレゼンテーションエンジンを構成する」を参照してください。
  1. カスタム キーボードを構成するには
  2. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    を展開し、
    [キーボード]
    を右クリックして
    [キーボード]
    を選択します。
    ヒント: すべてのキーボード キーを一から追加したくない場合は、テンプレートライブラリから定義済みのキーボードをインポートできます。インポートしたキーボードはいつでも変更できます。詳細については、「テンプレートをインポートする」を参照してください。
  3. [プロパティ]
    で、キーボードオプションを設定します。
    • [ロケール]
      。この仮想キーボードを使用するロケール。詳細については、「セッションとロケール」を参照してください。
      ヒント: 現在のロケールにカスタム キーボードを指定しない場合、FactoryTalk Optix は、プロジェクト オブジェクトの
      [ロケール] フォールバック
      プロパティに従って最初に使用可能なキーボードを使用します。
    • [キーボードタイプ]
      [英数字]
      [数字]
      、またはカスタムキーボードタイプ。
      たとえば、
      [キーボードタイプ]
      CustomKeyboard
      に設定します
    • [事前編集コントロール]
      。編集完了後に適用するテキストを表示するグラフィックオブジェクトへのダイナミックリンク。たとえば、テキストボックスへのダイナミックリンクなどです。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  4. [プロジェクトビュー]
    でキーボードのキーを追加するには、キーボードを右クリックして次のいずれかを選択します。
    • [キーボードテキストボタン]
      をクリックし、
      [プロパティ]
      [キー]
      に文字を入力します。
      たとえば、
      [キー]
      q
      を入力します。
      ヒント:
      文字は、Shift キーボード キーの
      [Shiftアクティブ]
      プロパティ値に基づいて自動的に大文字または小文字になります。また、アプリケーションロジックで
      [Shiftアクティブ]
      値を使用することもできます。
      [キー]
      文字に顔文字を使用することはできません。
    • [キーボード記号ボタン]
      をクリックし、
      [プロパティ]
      で記号を選択します。
      たとえば、
      [入力]
      または
      [符号を変更]
      [記号]
      から選択します。
  5. (オプション)
    [プロパティ]
    で、キーボードの
    [サイズとレイアウト]
    プロパティと
    [外観]
    プロパティを変更します。
  6. (オプション)
    [プロジェクトビュー]
    で、キーボードオブジェクトを展開し、子オブジェクトを管理します。
    たとえば、次のことができます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal