キーボード

プロジェクトに仮想キーボードを追加して、オペレーターにタッチ入力を提供します。キーボードオブジェクトを構成して、カスタム仮想キーボードを定義します。

キーボードエンジンタイプ

使用可能な仮想キーボードエンジン:
組み込み
ネイティブのプレゼンテーションエンジンでのみ使用可能なデフォルトの仮想キーボード。
カスタム
ネイティブのプレゼンテーションエンジンと Web プレゼンテーションエンジンの両方で使用できるカスタマイズ可能な仮想キーボード。詳細については、「カスタムキーボードを構成する」を参照してください。
なし
仮想キーボードなし。
プロジェクトの仮想キーボードを構成するには、プレゼンテーションエンジンのプロパティを調整します。詳細については、「キーボードを選択する」を参照してください。
仮想キーボードは、ランタイムにアプリケーションロジックから開くことができます。詳細については、「アプリケーションロジックからキーボードを開く」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal