トレンド チャートを移動する

[通常]
トレンドモードでトレンドチャートの X 軸と Y 軸を移動します。
  • [点] を選択して水平方向にドラッグし、X 軸を移動します。
    ヒント:
    [フォロー]
    プロパティが
    [真]
    に設定されている場合、グラフを操作すると自動スクロールが停止します。X 軸の自動スクロールを再開するには、X 軸を現在のインスタンスまでスクロールします。
  • [点] を選択して垂直方向にドラッグし、Y 軸を移動します。
  • [ポインター] を選択して対角線上にドラッグすると、両方の軸を参照できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal