ランタイムに信頼できる証明書を構成する
ランタイムに却下されるサーバー証明書またはクライアント証明書を信頼できる証明書として構成します。
証明書は、次の方法で移動できます。
- 手動で (Windows ターゲット上でのみ Windows エクスプローラーを使用)。
- リモートで (FactoryTalk Remote Accessを使用)。
- 同じアプリケーションを使用する。
- 証明書をApplicationFiles/PKI/RejectedからApplicationFiles/PKI/Trusted/Certsに移動します。
数秒後、証明書は信頼されていると見なされ、
FTOptixApplications
を再起動する必要はありません。ご質問やご意見