コミットされた変更を表示する
プロジェクトの履歴を表示することにより、開いているプロジェクトのコミットされた変更を表示します。
- ツールバーでを選択します。
[履歴の表示] - [バージョン履歴]で、コミットを選択します。ヒント:はローカルリポジトリにコミットされた変更を表し、
[ローカル履歴]はリモートリポジトリにプッシュされた変更を表します。
[リモート履歴]コミットの変更がハイライトされます。 - ハイライトされたオブジェクトを展開すると、オブジェクトの変更が表示されます。ヒント: オブジェクト内で変更された値は取り消し線が引かれ、矢印が新しい値を指します。
ご質問やご意見