- プロジェクトの作成
- グラフィックオブジェクト
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
スパークラインを構成する
スパークライン オブジェクトに表示するデータのソースを構成します。スパークライン オブジェクトのプロパティを調整します。
重要:
ポリラインをスパークラインのコンテナとして使用しないでください。
- [プロジェクトビュー]で[スパークライン]オブジェクトを含むノードを右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、次のいずれかを行います。
- [ペンの値]プロパティとプロジェクト ノードの間にダイナミックリンクを作成します。これにより、すべての直接の子ノードの属性またはプロパティの値が取得されます。たとえば、データが含まれるオブジェクトを含む[モデル]フォルダーを選択します。詳細については、次を参照してください プロジェクト ノード
- [ペンの値]プロパティとデータベース オブジェクトの間にダイナミックリンクを作成します。これにより、データベーステーブルに含まれるデータが取得されます。たとえば、埋み込み、ODBC、または InfluxDB データベースオブジェクトを選択します。詳細については、「データベース」を参照してください。
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。 - (オプション) スパークラインのプロパティを構成します。
- [ペンの色]。スパークライン ペンの色。
- [ペンの太さ]。スパークライン ペンの太さ。
- [時間ウィンドウ]。スパークライン時間範囲。
- [更新時間]。スパークライン更新時間。
- [Y 軸最大値]。Y 軸の最大値。
- [Y 軸最小値]。Y 軸の最小値。
- [範囲高]。範囲の上限値。
- [範囲低]。範囲の下限値。
- [範囲の色]。範囲背景の色。
sparkline
ご質問やご意見