JOIN 句
サポートされている
JOIN
タイプは次のとおりです。INNER
、LEFT
、およびCROSS
。サポートされていないタイプには次のものが含まれます。RIGHT
、FULL
、NATURAL
、およびUNION
。
ヒント:
クエリが実行されるデータベース管理システム (DBMS) には、クエリの制限が含まれる場合があります。
サポートされている機能
期待される動作 | 期待される動作を実現するためのクエリ |
|---|---|
DepartmentID が一致する 2 つのテーブルの行を結合します。 |
|
左のテーブルのすべての行と右のテーブルの一致する行を含めます。 |
|
最初のテーブルのすべての行と 2 番目のテーブルのすべての行を結合します。 |
|
サポートされていない機能
- RIGHT JOIN
- FULL JOIN
- NATURAL JOIN
- UNION JOIN
ご質問やご意見