グラフィックオブジェクトをアニメーション化する
オブジェクトをアニメーション化するには、数値、連続、平行アニメーション プロパティを追加して構成します。
ヒント:
アニメーションはオブジェクトの実際のプロパティ値を変更せず、スクリプトやタグを使用してプロパティ値を制御するよりもはるかに効率的です。アニメーションの例については、 AnimationsExample.zip からプロジェクトをダウンロードして抽出し、開きます。
- [プロジェクトビュー]で、アニメーション化するオブジェクトを選択します。
- [プロパティ]の上部で、を選択し、次のいずれかを選択します。

- [数字アニメーション]。特定の時間内に値を別の値に変更すると、オブジェクトをアニメーション化できます。
- [連続アニメーション]。連続モードでは、簡単な移行でオブジェクトをアニメーション化できます。
- [平行アニメーション]。並列モードでは、簡単な移行でオブジェクトをアニメーション化できます。
ヒント: また、アニメーションをサポートするプロパティを右クリックして、 を選択することもできます。 - (オプション) 同じオブジェクトに対して異なるアニメーションを組み合わせるには、2 を繰り返します。
- アニメーションのプロパティを構成します。「アニメーションのプロパティ」を参照してください。
animate
ご質問やご意見