オブジェクトを揃える

デザインエリアで選択したオブジェクトを垂直方向または水平方向に揃えます。オブジェクトを揃えると、選択した項目の余白が増減します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、コンテナをダブルクリックするか、
    Editor
    を選択します。
    エディターは別のタブを開きます。
  2. 揃えるオブジェクトを選択します。
    ヒント: 複数のオブジェクトを選択するには、
    [Ctrl]
    を押しながら複数のオブジェクトを選択します。
  3. デザインエリアツールバーで、アイコンを選択して、デザインエリアで選択したオブジェクトを揃えます。
    • 左の境界に揃えます。
    • 上の境界に揃えます。
    • 右の境界に揃えます。
    • 下の境界に揃えます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal