検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
ロケールを切り替えるためのインターフェイスを開発する
ローカライズされたラベルと、インターフェイス言語を変更する 2 つのボタンを作成します。
アプリケーション例 - 英語ロケール
アプリケーション例 - ポーランド語ロケール
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
SwitchLocales.zip
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
ラベルを作成する
.
ローカライゼーション辞書を編集する
.
ロケールを切り替えるためのボタンを作成する
.
インターフェイス要素を配置する。
プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
翻訳チュートリアル
ラベルを作成する
ローカライゼーション辞書を編集する
ロケールを切り替えるためのボタンを作成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal