ローカル プロジェクトを作成する
クイック スタート プロジェクトを作成して、
FactoryTalk Optix アプリケーション
を開発します。- FactoryTalk Optix Studioを開きます。
- [新規プロジェクトの作成]で[デフォルト]を選択します。
- [名前]に、プロジェクトの名前を入力します。たとえば、QuickStartと入力します
- (オプション)[場所]で、プロジェクトを保存するディレクトリを編集します。
- [バージョン制御の使用]が選択されていることを確認します。
- [作成]を選択します。
ご質問やご意見