情報モデル
FactoryTalk Optix
プロジェクトのノードは、情報モデルを形成します。プロジェクト情報モデル
プロジェクト情報モデルには、プロジェクト内のすべてのオブジェクト、オブジェクトタイプ、変数、変数タイプ、メソッド、およびカスタムデータタイプを含むルートプロジェクトノードが含まれています。ルートノードの名前は、プロジェクトの名前と同じです。子孫のプロジェクトノードは、フォルダーとサブフォルダーに分けることができます。
例: ルートプロジェクトノードと子孫ノード

プロジェクトの構造は、マシンの物理構造を反映させることができます。物理環境で表示されるようにプロジェクトで機械を構成すると、機会の管理が容易になります。
例: 現場の機械の物理構造を反映したプロジェクト

ノード情報モデル
ノード情報モデルは、プロジェクトノードの構造と特性を記述する一連のノードを示します。
たとえば、Motor オブジェクトは Stator オブジェクトと Crankshaft オブジェクトで構成できます。これらの各オブジェクトには、そのプロパティを記述する変数を含めることができます。
例: ノード情報モデル
ご質問やご意見