アプリケーション変数
グラフィックオブジェクトのプロパティを事前定義された
[アプリケーション]
変数にバインドして、FTOptixApplication
を構成します。たとえば、プロパティの可視性にバインドして、コンピュータまたはプロセスの状態に基づいてオブジェクトを点滅させます。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ダイナミックリンク ブラウザの
[アプリケーション]
カテゴリには、FTOptixApplication
に関連する変数が表示されます。変数 | タイプ | 定義 | 読み取りまたは書き込み | 再起動が必要 |
|---|---|---|---|---|
速く点滅 | Boolean | 1 秒間のセットと 0.5 秒間のクリアを交互に繰り返す変数値。 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
中速点滅 | Boolean | 2 秒間のセットと 1 秒間のクリアを交互に繰り返す変数値。 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
ゆっくり点滅 | Boolean | 3 秒間のセットと 1.5 秒間のクリアを交互に繰り返す変数値。 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
application variable
blink fast
blink medium
blink slow
blink
ご質問やご意見