[ナビゲーション] ボタンを追加する
[Web ブラウザ]
オブジェクトの [戻る]、[進む]、[更新] ボタンを追加します。前提条件
- [ナビゲーション] ボタンを追加するには
- 3 つの[ボタン]オブジェクトを作成します。
- ボタンの[テキスト]プロパティを次のように設定します。
- Back
- Forward
- Refresh
- [Back]ボタンを選択し、[イベント]の[MouseClickEvent]の横のを選択し、
[Web ブラウザ]オブジェクトの[前へ移動]メソッドを選択します。 - [Forward]ボタンを選択し、[イベント]の[MouseClickEvent]の横のを選択し、
[Web ブラウザ]オブジェクトの[次へ移動]メソッドを選択します。 - [Refresh]ボタンを選択し、[イベント]の[MouseClickEvent]の横のを選択し、
[Web ブラウザ]オブジェクトの[更新]メソッドを選択します。
navigation
ご質問やご意見