インターフェイス要素を作成する

円形ゲージ、ボタン、およびデータグリッドを作成します。
  1. 円形ゲージの作成。
    1. [プロジェクトビュー]
      [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [円形ゲージ]
      を選択します。
    2. [プロパティ]
      で、
      [値]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [変数1]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  2. データグリッドの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MainWindow (type)]
      を右クリックし
      [新規]
      [データコントロール]
      [データグリッド]
      を選択します。
    2. [プロパティ]
      で、
      [モデル]
      変数と
      [
      ProjectName
      ]
      [データストア]
      [埋め込みデータベース1]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
    3. [クエリ]
      SELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC
      に設定します。
  3. データグリッド列の構成:
    1. [プロパティ]
      [列]
      で、
      [データグリッド列1]
      をダブルクリックし、
      TimestampColumn
      と入力します。
    2. [データ項目テンプレート]
      [テキスト]
      プロパティ列と
      [エイリアス]
      [{Item}]
      [PointedNode]
      [Timestamp]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      注:
      [ダイナミックリンクサブパスの挿入...]
      フィールドに
      Timestamp
      と入力します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    3. [タイトル]
      を「
      Timestamp
      」に設定します。
    4. [列]
      の横にある
      Add
      を選択し、
      [テキスト列]
      を選択します。
    5. [プロパティ]
      [列]
      で、
      [データグリッド列1]
      をダブルクリックし、
      VariableValueColumn
      と入力します。
    6. [データ項目テンプレート]
      [テキスト]
      プロパティと
      [エイリアス]
      [{Item}]
      [PointedNode]
      [Variable1]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      注:
      [ダイナミックリンクサブパスの挿入...]
      フィールドに
      Variable1
      と入力します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    7. [タイトル]
      を「
      Variable value
      」に設定します。
  4. 更新ボタンの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MainWindow (type)]
      を右クリックし、
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [ボタン]
      を選択します。
    2. [プロパティ]
      で、
      [テキスト]
      Refresh Data
      に設定します。
    3. [イベント]
      [MouseClick イベント]
      の横にある
      Add
      を選択し、
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [MainWindow (type)]
      [データグリッド1]
      [更新]
      を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal