インターフェイス言語を変更する
デザイン時とランタイムに
FactoryTalk Optix Studio
アプリケーション全体で異なる言語が表示されるようにインターフェイス言語を変更します。- インターフェイス言語を変更するには:
- [プロジェクトビュー]でプロジェクトノードを選択し、[プロパティ]で[ローカライズ]を展開し、[ロケール]で言語を選択します。
- を選択し、
[FactoryTalk Optix Studio オプション][言語とロケール]で言語を選択します。 - 関連付けられたロケール言語が異なる別のユーザーにログオンしてもらいます。
interface language
ご質問やご意見