ノードポインターを作成する

[プロジェクトビュー]
でノードポインターを作成して、プロジェクトの別のノードを参照します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、変数を格納するフォルダーまたはオブジェクトを選択します。
  2. [プロパティ]
    で、指定先のノードへのダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  3. (オプション)
    [ノードポインター
    #
    ]
    を展開し、次のプロパティを入力します。
    • [種類]
      。ノードポインターがターゲットとするノードの種類。
    • [ノードクラス]
      。いずれか:
      • [インスタンス]
      • [タイプ]
      • [任意]
  4. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    Add
    を選択し、
    [表示名]
    を選択して、表示名を入力します。
  5. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    Add
    を選択し、
    [説明]
    を選択して、説明を入力します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal