垂直方向レイアウトを構成する
水平方向レイアウトを構成するには、水平方向レイアウト オブジェクトを追加し、子オブジェクトを追加して、プロパティを調整します。
- [プロジェクトビュー]で、垂直方向レイアウトオブジェクトを含むノードを右クリックし、 を選択します。
- (オプション)[プロパティ]で、子グラフィックオブジェクトの配布方法を設定します:
- [コンテンツの配置]:
- [上揃え]。子オブジェクトを垂直方向レイアウトの上部に固定します。

- [中央揃え]。子オブジェクトを垂直方向レイアウトの中央に固定します。

- [下揃え]。子オブジェクトを垂直方向レイアウトの右側に固定します。

- [折り返し]。子オブジェクトが垂直方向レイアウトの高さに収まらない場合は、子オブジェクトを折り返します。折り返しを真に設定
折り返しを偽に設定
- [水平方向のギャップ]。垂直方向レイアウトの折り返された子オブジェクトの列間の水平方向のスペース。

- [垂直方向のギャップ]。水平方向レイアウトの子オブジェクト間の垂直方向のスペース。

vertical
vertical layout
ご質問やご意見