グラフィックオブジェクトのプロパティを編集する

オブジェクトのプロパティを変更すると、名前、オブジェクト固有のプロパティ、ランタイム時の外観や動作が変更されます。
  1. [プロジェクトビュー]
    またはエディターで、編集するオブジェクトを選択します。
  2. [プロパティ]
    で、プロパティの値を編集します。
    ヒント:
    オブジェクトに対して表示されるプロパティは、選択したオブジェクトによって異なります。「共通プロパティ」を参照してください。
    デザイン時には、16 進数値または HTML カラーキーワードを使用して色を定義できます。ランタイムには、16 進数値のみを使用して色を定義できます。
(オプション)
[イベント]
で、イベントが発生したときに実行するメソッドを追加します。「既存のイベントにメソッドを追加する」を参照してください。
ヒント: ゲージ オブジェクトには、
[値]
カテゴリと
[ゲージ]
カテゴリが含まれます。ゲージの
[最小値]
[最大値]
プロパティが継続的かつ迅速に変更されると、変更のたびにゲージを再描画する必要があるため、ランタイム アプリケーションのパフォーマンスに影響が出ます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal