- プロジェクトの作成
- グラフィックオブジェクト
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ダイアログのコンテキスト オブジェクトを作成する
コンテキスト オブジェクトを使用すると、同じダイアログ タイプを異なるペインで異なる目的で再利用できます。
- コンテキストオブジェクトの作成:
- [プロジェクトビュー]で[UI]を右クリックし、 を選択します。
- オブジェクトにカーソルを合わせ、を選択し、ConfirmationDialogContextと入力します。
- コンテキストオブジェクトをオブジェクトタイプに変換します。
- [タイプビュー]で[ユーザーインターフェイス]をダブルクリックします。
- [プロジェクトビュー]から[ConfirmationDialogContext]を[タイプビュー]ペインにドラッグします。[プロジェクトビュー]に[ConfirmationDIalogContextType (type)]が表示されます。
- [プロジェクトビュー]で[ConfirmationDialogContext]を右クリックし、[削除]を選択します。
- コンテキストオブジェクトタイプの構成:
- [プロジェクトビュー]で[ConfirmationDialogContextType (type)]を選択します。
- 上部の[プロパティ]で、を選択し、[変数]を選択します。
- 変数にカーソルを合わせ、を選択し、Messageと入力します。
- [Int32]を選択し、[LocalizedText]を選択します。ヒント: 必要なオプションが表示されない場合は、[すべて表示]チェックボックスを選択します。
- [Message]変数値を削除します。
- [プロジェクトビュー]で[ConfirmationDialogContextType (type)]を右クリックし、 を選択します。
- メソッド呼び出しにカーソルを合わせ、を選択してOnConfirmを入力します。
- [プロジェクトビュー]で[ConfirmationDialogContextType (type)]を右クリックし、 を選択します。
- メソッド呼び出しにカーソルを合わせ、を選択してOnCancelを入力します。
ご質問やご意見