リニアゲージを作成する
現在の温度を表示および制御できるゲージを作成します。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ゲージを構成:
- [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。
- [警戒ゾーン]の横にあるを選択します。

- [警戒ゾーン1]で、[開始点]と の間にダイナミックリンクを作成しますダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [警戒ゾーン1]で、[終了点]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [警戒ゾーン1]で、[色]を#fe1414に設定します。
ご質問やご意見