カスタムペイロードを構成する
- [プロジェクトビュー] で、変更する MQTT 公開者を選択します。
- プロパティの[ペイロードフォーマッター]で、次の操作を行います。
- [PF が有効]を[真]に設定します。ペイロードフォーマッターが有効です。
- [PF ヘッダー]の横のダイナミックリンクを選択します。
- 新しいウィンドウの[詳細]タブで、ヘッダー文字列形式を定義し、[作成]を選択します。
- [PF 記録]の横のダイナミックリンクを選択します。
- 新しいウィンドウの[詳細]タブで、レコード文字列形式を定義し、[作成]を選択します。ヒント: レコードがない場合は、[PF 記録]を空白のままにしておくことができます。
ご質問やご意見