別のオブジェクトからオブジェクトにイベントを追加する
1 つのオブジェクトから別のオブジェクトにイベントを追加することで、複数のオブジェクトに対して同じイベントを重複して作成することが回避されます。
- [プロジェクトビュー]で、イベントを追加するオブジェクトを選択します。
- [プロパティ]で[イベント]の後に、
[外部イベントの追加]を選択します。 - 現在のオブジェクトに追加するイベントがあるオブジェクトに移動し、イベントを選択して、[選択]を選択します。
- メソッドをイベントと関連付けるには、イベントの後に
[ネットメソッドの追加]を選択し、必要なメソッドを選択します。 - 選択ウィンドウで、メソッドに移動して選択し、次のいずれかのアクションを実行します。
- [グローバルメソッド]を追加するには、[コマンド]ノードを展開し、メソッド ノードを展開してメソッドを選択します。
- [ローカル ノード]を追加するには、オブジェクトのノードを展開して、メソッドを選択します。
- [選択]を選択します。
- (オプション) メソッドに引数が必要な場合は、メソッドを展開して引数を設定します。
event
external event
ご質問やご意見