デジタルアラームを構成する

ランタイムに Motor1 の問題について警告する簡単なブール値アラームを構成します。
ヒント: デフォルトでは、デジタルアラームは
[入力変数]
が 1 になるとトリガーされます。
  1. [プロジェクトビュー]
    [アラーム]
    を右クリックし、
    [新規]
    [デジタルアラーム]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [入力変数]
    [Motor1Alarm]
    変数の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  3. [メッセージ]
    に警告メッセージを入力します。
    たとえば、
    Motor1 alarm
    と入力します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal