CHAR_LENGTH 句

この
CHAR_LENGTH
句は、
String
タイプ列の長さを取得します。

サポートされている機能

サポートされている CHAR_LENGTH 機能の例
期待される動作
期待される動作を実現するためのクエリ
列内の文字列の長さを計算します。
SELECT CHAR_LENGTH(Column1) AS Column1Length FROM Table1;
文字列の長さが 10 を超える行をフィルターします。
SELECT * FROM Table1 WHERE CHAR_LENGTH(Column1) > 10;

サポートされていない機能

  • 文字列以外のデータタイプで CHAR_LENGTH を使用する。
  • CHAR_LENGTH と集計関数を組み合わせる。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal