データロガーを編集する

データロガーを編集する

既存のデータロガーを編集します。
  1. データロガーを編集するには
  2. ツールバーから、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択します。
  3. エディターで
    [データロガーの構成]
    を選択します。
  4. 編集するデータロガーを選択します。
  5. 必要に応じて、ロガーの
    [名前]
    とプロパティを編集します。
  6. [次へ]
    を選択します。
  7. ロガーのデータベースがない場合は、データベースを作成します。
    ヒント: また、既存のデータベースを右クリックして
    [複製]
    を選択することもできます。データベースの複製は、既存のデータベースに基づいてデータベースを作成する場合に便利です。
    1. [新規データベース]
      を選択して以下を完了します。
      • [名前]
        。データベースの名前。
      • [タイプ]
        [埋め込み]
        または
        [ODBC 接続]
        のいずれか。
    2. [次へ]
      を選択します。
    3. データベース プロパティを設定します。
    4. [次へ]
      を選択します。
  8. ロガーデータを格納するデータベースを選択し、
    [次へ]
    を選択します。
  9. ログに記録する変数を選択し、
    [次へ]
    を選択します。
    ヒント: 変数は、検索フィールドを使用して検索できます。
  10. [終了]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal