デバイスの日時を同期する

日時ウィジェットを使用して、デバイスの日時、タイムゾーン、時間同期を設定します。このウィジェットを使用して、LAN または WAN をローカルネットワーク タイムプロトコル インターフェイスとして指定します。
  1. デバイスで、日時ウィジェットの画面を開きます。
    スタートページの
    OptixPanel
    テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、
    [設定]
    を選択し、次に
    [日付と時刻]
    を選択します。
  2. [同期モード]
    で、デバイスでの同期の動作方法を選択します。以下のいずれかを選択します:
    • [自動 (リモート NTP サーバー)]
      。同期は、リモート NTP サーバーを介して自動的に実行されます。
    • [手動]
    デバイスの IP アドレスは読み取り専用です。
  3. [タイムゾーン]
    で、デバイスのタイムゾーンを選択します。
  4. [日時]
    で、次のいずれかを選択します。
    • [自動 (リモート NTP サーバー)]
      。リモート NTP サーバーに現在の日時を設定させます。
    • [手動]
      。仮想キーパッドを使用して日時を設定します。
    同期モードとして
    [自動 (リモート NTP サーバー)]
    が選択されている場合、日時で
    [日時]
    を手動で変更することはできません。
  5. [ローカル NTP サーバーインターフェイス]
    で、ネットワーク タイムプロトコルを選択して、デバイスを NTP サーバーのように動作させ、時刻をブロードキャストします。その後、他のデバイスは、接続されたデバイスの日時と同期できます。以下のいずれかを選択します:
    1. [LAN]
      。ポートが 1 個しかないコンパクトデバイスか、または 2 個のポートがある標準デバイスを選択します。
    2. [WAN]
      。2 個のポートがある標準デバイスを選択します。
      接続先デバイスが 2 個のポートの標準デバイスの場合、ローカル NTP サーバーインターフェイスとして LAN または WAN のいずれかを選択できます。
    [タイムゾーン]
    [ローカル NTP サーバーインターフェイス]
    のいずれかを変更すると、デバイスを再起動する必要があります。
  6. [再起動]
    を選択します。
    デバイスが切断されました
    と表示されます。
    FTRA ウィジェットを使用してデバイスを再接続する必要があります。「リモートアクセスに接続する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal