変更イベントを構成する
変数またはオブジェクトのプロパティの値が変更された場合にメソッドをトリガーします。
ヒント:
変更イベントでコントローラ タグを使用すると、
FactoryTalk Optix アプリケーション
がタグの値を表示しなくても、タグは常にランタイムに更新されます。- [プロジェクトビュー]で、オブジェクトまたは変数を選択します。
- [プロパティ]で、変数またはプロパティを右クリックし、 を選択します。ヒント: 必要に応じて、を選択して変数を追加します。

- [イベント]の[VariableChanged]の横にあるを選択します。

- メソッドの選択:
- グローバルメソッドの場合は、[コマンド]を展開します。
- ローカルメソッドの場合は、メソッドを公開しているノードを展開するか (たとえば、[データグリッド]ノードは[更新]メソッドを公開しています)、特定の NetLogic に関連するノードを展開します。
- (オプション) メソッドに引数が必要な場合は、メソッドを展開して引数を設定します。
change event
ご質問やご意見