プロジェクトのパスワード ポリシーを構成する

プロジェクト ノードのプロパティを構成して、ランタイムにアプリケーションのユーザーのパスワードポリシーを構成します。
[パスワードポリシー] プロパティは、パスワードの長さ、経過時間、履歴を指定します。プロパティを構成するか、プロパティに動的にリンクして、ランタイムにパスワードを変更します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、ルートノードを選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [パスワードポリシー]
    を展開し、以下を指定します。
    • [パスワードの最大有効期間]
      。ユーザーがパスワードの変更が必要になるまでの最大日数。0 から 65,535 日の日を指定します。デフォルトの 0 日を受け入れると、ユーザーは以前のパスワード変更後すぐにパスワードを変更できます。
    • [パスワード履歴の強制]
      。以前のパスワードを使用するためのポリシー。0 から 255 個のパスワードを指定します。以前のパスワードを許可しない場合は、デフォルトの 1 を受け入れます。0 を入力すると、ユーザーは古いパスワードをすぐに使用できます。2 から 255 を入力して、ユーザーが再使用できるパスワードの数を制限します。
    • [パスワードの最小有効期間]
      。ユーザーがパスワードの変更を許可されるまでの最小日数。0 から 65,535 日の日を指定します。デフォルトの 0 日を受け入れると、ユーザーは以前のパスワード変更後すぐにパスワードを変更できます。
    • [パスワードの最小長]
      。パスワードに含める必要がある最小文字数。0 から 64 文字までを指定します。既定値は 8 文字です。パスワードなしでユーザー アカウントを作成するには、0 を入力します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal