インターフェイス要素を作成する
リニアゲージ、ボタン、およびデータグリッドを作成します。
- リニアゲージの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- データグリッドの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし を選択します。
- [プロパティ]で、[モデル]と の間にダイナミックリンクを作成します。
- [クエリ]をSELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESCに設定します。
- データグリッド列の構成:
- [プロパティ]の[列]で、[データグリッド列1]をダブルクリックし、TimestampColumnと入力します。
- [データ項目テンプレート]で[テキスト]プロパティ列と の間にダイナミックリンクを作成します。注:[ダイナミックリンクサブパスの挿入...]フィールドにTimestampと入力します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [タイトル]を「Timestamp」に設定します。
- [列]の横にあるを選択し、
[テキスト列]を選択します。 - [プロパティ]の[列]で、[データグリッド列1]をダブルクリックし、VariableValueColumnと入力します。
- [データ項目テンプレート]で[テキスト]プロパティと の間にダイナミックリンクを作成します。注:[ダイナミックリンクサブパスの挿入...]フィールドにVariable1と入力します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [タイトル]を「Variable value」に設定します。
- 更新ボタンの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をRefresh Dataに設定します。
- [イベント]の[MouseClick イベント]の横にあるを選択し、 を選択します。

ご質問やご意見