レシピを構成する
Ingredient01、Ingredient02、および Ingredient03 変数を使用するレシピスキーマを作成します。
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- エディターで、[レシピの構成]を選択します。
- [新規レシピ]を選択します。
- [ターゲットノード]との間にダイナミックリンクと:
- 変数を作成した場合は、 を作成します。
- Logix コントローラ変数をインポートした場合、。
- [次へ]を選択し、[次へ]を選択します。
- [新規データベース]を選択します。
- [名前]にRecipeDBと入力して、[次へ]を選択します。
- [次へ]を選択し、[次へ]を選択します。
- [Ingredient01]、[Ingredient02],および[Ingredient03]を選択し、[次へ]を選択します。変数の選択

- [終了]を選択します。
[プロジェクトビュー]
では、[レシピスキーマ1]
が [レシピ]
の下に表示されます。ご質問やご意見