標準タイムゾーンのアラームを表示する
標準タイムゾーンでアラームを表示するには、標準 UTC タイムゾーンで
[アラームグリッド]
と [アラーム履歴グリッド]
にアラーム イベントを表示できます。[テンプレートライブラリ]
のグリッド オブジェクトのタイムゾーンを構成します。- を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]で、[Widgets]を選択します。
- [アラームグリッド]または[アラーム履歴グリッド]を[Widgets]から[UI]フォルダー内の目的のノードにドラッグします。
- [テンプレートライブラリ]で、[閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、アラームグリッドを展開し、[AlarmsDataGrid]を選択します。
- [プロパティ]で[Timestamp]を展開します。
- [テキスト]プロパティで[複雑なダイナミックリンク]を右クリックし、[値のリセット]を選択します。
- を選択します。
[ダイナミックリンクの変更] - ダイナミックリンク ウィンドウで、次のいずれかを構成します。
- [アラームグリッド]。[エイリアス]を展開し、 を選択し、[Time]変数を選択します。
- [アラーム履歴グリッド]。[エイリアス]を展開し、を選択し、[LocalTime]を選択します。[LocalTime]の後、を選択し、
[Time]を入力します。
- [選択]を選択します。
ご質問やご意見