Optix テンプレートを編集する

ユーザー定義の Optix テンプレートを編集して、そのテンプレートを使用して作成された新規プロジェクトに改訂したコンテンツが含まれるようにするには、Optix テンプレートを開いてコンテンツを変更します。テンプレート カードに表示されるテンプレート名と説明を編集して、テンプレートの内容を説明できます。
  1. メイン ツールバーで
    [プロジェクト]
    を選択します。
    [スタート] ページが開きます。
  2. Optix テンプレートを開くには、次のいずれかを開きます。
    • 最近のテンプレート。
      [ホーム]
      を選択するか、
      [開く]
      を選択してから、
      [最近]
      を選択して、開く Optix テンプレートを選択します。
    • リモートテンプレート。
      [開く]
      を選択してから
      [リモート]
      を選択して開く Optix テンプレートを選択するか、
      [リモート URL]
      [場所]
      を入力してリモート Optix テンプレートを選択します。
    • Optix テンプレート。
      [開く]
      を選択し、次に
      [テンプレート]
      を選択して、開くローカルまたはリモートの Optix テンプレートを選択します。
    ヒント: クライアントデバイスで Optix テンプレートをエミュレートする方法については、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
  3. Optix テンプレートの内容を変更します。
  4. 以下の Optix テンプレートを保存します。
    • 同じ名前。ツールバーから
      [保存]
      を選択します。
    • 異なる名前:
      1. [名前]
        。Optix テンプレートの新しい名前を入力します。
      2. [タイプとして保存]
        [Optix テンプレート(*.optixt)]
        を選択します。
      3. [カードの説明]
        。Optix テンプレートを説明するテキストを入力します。テンプレートを選択すると、カードに説明が表示されます。
      4. [場所]
        。テンプレートの場所は読み取り専用です。
        ヒント: Optix テンプレートは
        C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
        に保存されます。Optix テンプレート名の先頭には
        FTOptix_template_
        が付きます。
      5. (オプション)
        [バージョン制御の使用]
        。Optix テンプレートに加えられた変更を追跡し、テンプレートを Git リポジトリに保存する場合に選択します。
      6. (オプション)
        [シークレットの暗号化]
        。Optix テンプレートに含まれる機密データを暗号化する場合に選択します。
      7. [OK]
        を選択します。
    • 同じ名前で、リポジトリにコミットされています。ツールバーから
      [保存]
      [保存してコミット]
      を選択します。
  5. (オプション)テンプレートの選択時にカードに表示されるデフォルトのテンプレート名と説明を変更します。
    1. [プロパティ]
      [表示名]
      に、テンプレートのわかりやすい名前を入力します。
    2. [説明]
      に、テンプレートの目的などの説明を入力します。
      ヒント: 長いテンプレートの説明は切り捨てられますが、テンプレート カードの説明にカーソルを合わせると完全に表示されます。
  6. Optix テンプレートを閉じるには、メイン ツールバーから
    [プロジェクト]
    を選択し、[スタート] ページで
    [プロジェクトを閉じる]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal