Optix テンプレートを作成する
テンプレートに基づくプロジェクトのデフォルトのコンテンツをすべて含む Optix テンプレートを作成します。既存のプロジェクトから Optix テンプレートを作成できます。
- Optix テンプレートで作成するプロジェクトにデフォルトのコンテンツとして表示するコンテンツを追加します。
- ツールバーから[保存]の後の下矢印を選択し、 を選択します。
- [プロジェクトに名前を付けて保存]で、以下を記入します。
- [名前]。テンプレートの新しい名前を入力します。
- [タイプとして保存]。[Optix テンプレート(*.optixt)]を選択します。
- [場所]。Optix テンプレートの場所は読み取り専用です。ヒント: Optix テンプレートはC:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplatesに保存されます。テンプレート名の先頭にはFTOptix_template_が付きます。
- (オプション)[バージョン制御の使用]。Optix テンプレートに加えられた変更を追跡し、テンプレートを Git リポジトリに保存する場合に選択します。
- (オプション)[シークレットの暗号化]。Optix テンプレートに含まれる機密データを暗号化する場合に選択します。
- [OK]を選択します。新しい Optix テンプレートを表示するには、必要に応じて右にスクロールして Optix テンプレートを表示します。一意のユーザー定義テンプレート名が[新規プロジェクト]の上部にあるタイルに表示されます。
- (オプション)テンプレートをお気に入りにして、テンプレートを選択するためにスクロールする必要がないようにするには、
[お気に入りに追加]を選択します。お気に入りのテンプレートは、デフォルトのテンプレートの後にアルファベット順に表示されます。ヒント: テンプレートをお気に入りから外すには、
[お気に入りから削除]を選択します。テンプレートは、デフォルトのテンプレートの後の元の位置に戻ります。
ご質問やご意見