LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
エイリアスの値、またはエイリアスが指すノードの値を設定します。
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
引数
- aliasName(string)
- 設定するエイリアスのBrowseName。
- pointedNode(IUANode)
- エイリアスが指す必要があるNode。
例
次の例は、
Motor1
ノードを指す MotorInstance
エイリアスを示しています。var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
ご質問やご意見