ユーザー グループへのオブジェクトを表示する

特定のユーザーのみがグラフィカル オブジェクトにアクセスできるようにします。
前提条件
特定のユーザー グループにのみ表示するグラフィカル オブジェクトを追加します。
たとえば、管理者グループメンバーにのみ表示される
[AdminPane]
オブジェクトを作成します。
  1. ユーザー グループにオブジェクトを表示するには
  2. ペインで、グラフィカル オブジェクトを選択します。
    たとえば、
    [AdminPane]
    を選択します。
  3. ペインで、
    [表示]
    プロパティと
    [エイリアス]
    [{Session}]
    [セッション]
    [グループ]
    [
    TargetGroup
    ]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    TargetGroup
    グラフィック エレメントを表示するユーザーのグループ。たとえば、
    [管理者]
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
グラフィカル オブジェクトの
[表示]
プロパティにはブール値があります。ランタイムに現在のユーザーが選択したグループの一部である場合、ランタイムのプロパティ値は
[真]
に設定され、オブジェクトが UI に表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal