- プロジェクトの作成
- グラフィックオブジェクト
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
ユーザー固有のインターフェイスを開発する
パーソナライズされたユーザー エクスペリエンスを提供し、特定のユーザー グループのみが特定のインターフェイスエリアにアクセスできるようにします。
アプリケーション例
[管理] ペイン
は、ログインしている管理者にのみ表示されます。

注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
UserSpecificInterface.zip前提条件
- 次の方法でユーザーとグループを構成します。ユーザー名パスワードグループAdmin1adminAdminsUser1userUsers

[実行]
ご質問やご意見