データグリッドを作成する
速度、加速度、トルクなどのモーターのプロパティを表示するデータグリッドを作成します。
前提条件
- データグリッドの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし を選択します。
- データグリッドにカーソルを合わせ、を選択して
MotorDataGridと入力します。 - [プロパティ]で、[モデル]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- モータ名列の構成:
- [プロパティ]で[データグリッド列1]をダブルクリックし、MotorNameColを入力します
- [データ項目テンプレート]で[テキスト]プロパティと の間にダイナミックリンクを作成しますヒント:[@BrowseName]属性を選択するには、下部の[属性]ドロップダウン メニューから選択します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [並べ替え基準]プロパティと の間にダイナミックリンクを作成しますヒント:[@BrowseName]属性を選択するには、下部の[属性]ドロップダウン メニューから選択します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [タイトル]をMotor Nameに設定します
- モータ速度列の作成:
- [プロパティ]の[列]の横にあるを選択し
[テキスト列]を選択します。 - 列名をダブルクリックし、MotorSpeedColを入力します
- [データ項目テンプレート]で[テキスト]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [タイトル]をSpeedに設定します
- モータ加速度列の作成:
- [プロパティ]の[列]の横にあるを選択し
[テキスト列]を選択します。 - 列名をダブルクリックし、MotorAccelerationColを入力します
- [データ項目テンプレート]で[テキスト]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [タイトル]をAccelerationに設定します
- モータトルク列の作成:
- [プロパティ]の[列]の横にあるを選択し
[テキスト列]を選択します。 - 列名をダブルクリックし、MotorTorqueColを入力します
- [データ項目テンプレート]で[テキスト]プロパティと の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [タイトル]プロパティ値をTorqueに設定します
ご質問やご意見