ダイナミックリンク ブラウザ
ダイナミックリンク ブラウザを使用して、プロジェクトの情報モデルからリンクのソース ノードまたは属性を選択します。
ダイナミックリンク ブラウザのコンテンツは、ブラウザを開いた変数のデータタイプと、ブラウザで選択した変数によって異なります。たとえば、
[形式]
オプションは、ブラウザを開く変数のデータタイプが LocalizedText の文字列の場合にのみ表示されます。他のデータタイプには [形式]
オプションは表示されません。ダイナミックリンク ブラウザを
または
を選択して開きます。
[ダイナミックリンクの追加]
[ダイナミックリンクの変更]

項目 | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
![]() | [基本] | ダイナミックリンクの作成に使用できるプロジェクト ノードを表示します。このタブは、複雑なダイナミックリンクに対しては無効になります。 |
![]() | ![]() | ノードを絞り込みます。 |
![]() | [パス] | 選択した変数のターゲット。 |
![]() | [検索] | ノードを検索します。 |
![]() | [プロジェクト] | プロジェクト情報モデルを参照します。 |
![]() | [属性] | 選択したノードに適用する OPC UA 属性。 |
![]() | [形式] | 選択した変数に適用する形式。 |
![]() | [配列インデックス] | 選択した変数の配列インデックス。このオプションは、配列変数の場合にのみ表示されます。 |
![]() | [ビットインデックス] | 選択した変数の指定されたビットにアクセスするためのインデックス。 |
![]() | [キャンセル] | ダイナミックリンクの作成をキャンセルし、ダイアログを閉じます。 |
![]() | [選択] | 選択したオブジェクトとのダイナミックリンクを作成します。 |
![]() | [リンクの削除] | ダイナミックリンクを削除します。ダイナミックリンクを削除できない場合は、 [リンクの復元] が表示されます。 |
dynamic link browser
ご質問やご意見