サードパーティ製ライブラリを Visual Studio プロジェクトに追加する
サードパーティ .NET ライブラリを追加します。
前提条件
Visual Studio をデフォルトの外部コード エディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- サードパーティ製ライブラリを Visual Studio プロジェクトに追加するには
- ライブラリの .NET アセンブリをProjectFiles/NetSolutionプロジェクトフォルダーにコピーします。
- メイン ツールバーから
[.NET ソリューションを開く]を選択します。デフォルトの外部コード エディターが開きます。ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとしてVisual Studio®2022 またはVisual Studio Codeを使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。 - 1 からアセンブリを選択して、リファレンスを更新します。詳細については、「プロジェクト内のリファレンスの管理 - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn」を参照してください。
library
third party
ご質問やご意見