ステーション接続状況ウィジェットを追加する
ステーション接続状況ウィジェットを追加して、コントローラの接続ステータスをモニターします。
前提条件
- ステーション接続状況ウィジェットを追加するには
- メイン ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [ライブラリ]で、Station Connection Statusを検索します。
- [コンポーネント]で、[ステーション接続状況]を[MainWindow (type)]または[プロジェクトビュー]の別の UI コンテナにドラッグします。
- [プロパティ]で、[ステーション]とモニターする通信ドライバ ステーション間のダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ランタイムに、ウィジェットには次の LED ステータス インジケーターが表示されます。
- 緑色 LED。コントローラに接続されています。
- 赤色 LED。コントローラから切断されました。
station connection status
station connection status widget
connection
monitor
ご質問やご意見