アナログアラームグリッドを作成する

[アナログアラームグリッド]
を作成して、上限値、上上限値、下限値、または下下限値を含む各アラームのステータスを行で表示します。
  1. [アナログアラームグリッド]
    に含まれるオブジェクトをカスタマイズして、グリッドの外観を変更し、特定のアラーム情報を表示します。
  2. メイン ツールバーで
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  3. [テンプレートライブラリ]
    で、
    [Widgets]
    を選択します。
  4. [コンポーネント]
    [アナログアラームグリッド]
    [UI]
    フォルダー内のフォルダーにドラッグします。
    [アナログアラームグリッド# (type)]
    が表示されます。
  5. [テンプレートライブラリ]
    で、
    [閉じる]
    を選択します。
  6. (オプション) エディターで、アラームグリッドとアラームグリッドのボタンを選択し、グリッドとボタンの
    [プロパティ]
    [イベント]
    をカスタマイズします。たとえば、グリッドの外観を変更するには、次のようにします。
    • [行の色]
      。背景色の行を選択するか、
      [ダイナミックリンクの追加]
      を選択して、色の値を持つタグにバインドします。
    • [行のテキストの色]
      、アラームグリッドのテキストの色を選択するか、色の値を使用してタグにバインドする
      [ダイナミックリンクの追加]
      を選択します。
  7. (オプション) ランタイムに追加のアラーム情報を表示するには、
    [AlarmsDataGrid]
    を選択し、列を追加します。
    1. [プロパティ]
      で、
      [列]
      の後に、
      Add
      を選択して、グリッドの右端に表示する列のタイプを選択します。
      • [テキスト列]
        。スタティック テキストを含む列。
      • [編集可能なテキスト列]
        。ランタイムに編集できるテキスト付きの列。
      • [画像列]
        。グラフィックを表示する列。
    2. [プロパティ]
      [列]
      を展開し、新しい列
      [データグリッド列#]
      までスクロールします。
    3. 列の
      [テキスト]
      で、
      [ダイナミックリンクの追加]
      を選択します。
    4. [ダイナミックリンク] ウィンドウで、
      [エイリアス]
      [{Item}(…)]
      [AlarmCondition]
      に移動し、アラーム イベントのプロパティを選択します。
      アラーム タイプ別にプロパティを表示するには、
      で識別されるアラーム イベントを展開します。
      ヒント: デフォルトでは、
      [アナログアラームグリッド]
      には、有効およびアクティブなアラームがすべて表示されます。ランタイムに特定のアラームのみを表示するには、「アラームフィルタを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal