エイリアスを作成する
エイリアスを作成して、
[NodeId]
プロパティを持つノードを指す変数タイプを作成します。- [プロジェクトビュー]で、エイリアスを含むオブジェクトまたはオブジェクトタイプを選択します。
- [プロパティ]で、を選択してから
[エイリアス]を選択します。ヒント: 一部のオブジェクトには、複数のエイリアスが含まれる場合があります。例えば、パネルオブジェクトに複数のエイリアスを追加できます。[エイリアス#]が[プロパティ]に表示され、[種類]プロパティが含まれます。 - (オプション) エイリアス名の末尾にマウスを移動してを選択し、エイリアスの新しい名前を入力します。

- [プロパティ]で、エイリアスを構成します。
- 再利用可能オブジェクトのエイリアスを構成するには、[種類]と相対参照ノードの間にダイナミックリンクを作成し、次に[エイリアスとソースノードの間にダイナミックリンクを作成します。#]ここでは、#はエイリアス オブジェクト番号です。
- デザイン時にソースを設定するには、[エイリアス]とソース ノードの間にダイナミックリンクを作成します。#[種類]プロパティ値には、相対参照ノードが自動的に入力されます。
- ランタイムにソースを設定可能にするには、[種類]と相対参照ノードの間にダイナミックリンクを作成します。
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
Alias
alias
ご質問やご意見