グラフィックオブジェクトを複製する
オブジェクトをコピーして貼り付け、そのオブジェクトの構成を複製します。オブジェクトを複製すると、一貫性が保たれ、オブジェクト作成時の時間が短縮されます。
- [プロジェクトビュー]またはエディターで、複製するオブジェクトを右クリックし、[コピー]を選択します。ヒント: オブジェクトを選択して を押すこともできます。
- [プロジェクトビュー]またはエディターで、複製するオブジェクトを含むオブジェクトを右クリックし、[貼り付け]を選択します。ヒント: 複製するオブジェクトを含むオブジェクトを選択して を押すこともできます。
duplicate
ご質問やご意見