テンプレートを削除する
不要になったテンプレートをライブラリから削除します。
- メイン ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- 削除するテンプレートを含むライブラリまたはライブラリ フォルダーを選択します。ヒント: また、検索を使用してテンプレートを検索することもできます。「テンプレートを検索する」を参照してください。
- [コンポーネント]で、削除するテンプレートを選択します。
- [コンポーネント]の横で、を選択します。[削除]
- [はい]を選択します。
ご質問やご意見