リストボックスを作成する

Motor オブジェクトと Kiln オブジェクトを切り替えることができるリストボックスを作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [データコントロール]
    [リストボックス]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [モデル]
    [
    ProjectName
    ]
    [モデル]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  3. リストボックスの
    [モデル]
    プロパティを展開し、
    [ItemKind]
    [タイプ]
    [ObjectTypes]
    [オブジェクト]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal