操作コードを読み取る
単一または複数のタグの読み取り操作ごとに、コントローラは操作結果を記述する操作コードを生成します。
コード | 説明 |
|---|---|
Good | 読み取り操作は成功しました |
BadNoCommunication | タイムアウト (接続タイムアウトなど) のために読み取り操作が失敗しました。 タイムアウト値は、 [通信ステーション] オブジェクトの [タイムアウト] プロパティによって決定されます。 |
BadCommunicationError | コントローラがエラーを返したため、読み取り操作に失敗しました |
BadConfigurationError | タグ構成エラー (アドレスが無効であるなど) のため、読み取り操作に失敗しました |
ご質問やご意見